Bir Trumpf bükme makinesinde dar bükülme yarıçapları için kompakt kablo kılavuzu

Enerji boruları, motor, enkoder, sensör ve topraklama kablolarının güvenli bir şekilde yönlendirilmesini garanti eder

Basit veya karmaşık parçaların pahlanması gerektiğinde, TRUMPF TruBend makineleri çok farklı iş parçalarını yüksek hassasiyetle hızlı ve güvenilir bir şekilde bükmeyi mümkün kılar. Büyük ve ağır parçalar söz konusu olduğunda, bir bükme cihazı işleme sürecini destekler. Trumpf, bu cihaza güvenilir enerji beslemesi sağlamak için igus'un R4.1L enerji tüplerine güveniyor.

Profil

  • Ne gerekiyor: R4.1L e-tube chainflex kablolar
  • Gereksinimler: minimum bükülme yarıçapına sahip  motor, kodlayıcı ve sensör kabloları ve topraklama kabloları ve montajı çok kolay bir sistem, olabildiğince kompakt ve yine de çok sayıda kablonun yönlendirilmesine olanak tanıyan bir tasarım
  • Sektör: makine takımı üretimi
  • Müşterinin başarısı: az montaj çabası ve maliyetleri, kapalı sisteme  rağmen basit bakım, yüksek dolum hacminde minimum bükülme yarıçapı, çok az tahrik enerjisi gerektiren son derece kolay enerji beslemesi, sipariş verildiğinde stoktan  hızlı teslimat sayesinde depolama maliyeti yok
Takım tezgahları için diğer ürünler
TruBend bükme makinesi TruBend 5000 Serisi bükme makineleriyle, 50 ila 320 tonluk pres kuvvetleri ve 1,25 ila 4 metre kenar uzunlukları mümkündür. Bükme cihazını beslemek için igus'un R4.1L enerji tüpleri kullanılır.

Sorun

TRUMPF şirketi dünyanın en büyük makine takımı üreticilerinden biridir ve yaklaşık 70 iştiraki vardır. TRUMPF Maschinen Austria, 1992 yılında, TRUMPF Grubunun "bükme mükemmellik merkezi" olan Pasching, Avusturya'da kurulmuştur. Burada şirket artık farklı boyutlarda çeşitli tiplerde bükme makineleri üretmektedir. Ürünler, bükme teknolojisindeki en üst düzey deneyim ve inovasyonun sembolüdür.
Diğer şeylerin yanında, TruBend 5000 serisi bükme makineleri, her yıl 600'den fazla sistemin üretildiği Pasching'de üretilmektedir. Bu çok yönlü makine ile 50 ila 320 tonluk pres kuvvetleri ve 1,25 ila 4 metre kenar uzunlukları elde edilir. Bu sistemin güçlü yönleri özellikle büyük boyutlu bileşenlerde belirgin hale gelir: özellikle büyük veya ağır parçaların bükülmesi için TruBend 5000 Serisi operatörleri, üzerine işlenecek levhaların yerleştirildiği bir bükme aleti kullanabilir. Bu, 30 dereceye kadar açıları destekler ve yüksekliği otomatik olarak ayarlanabilir.  TRUMPF Maschinen Avusturya Teknik Satın Alma Müdürü Volkmar Schmidt, "Büyük ve çok ağır iş parçaları için, levhaları doğru bir şekilde bükmek için bu destek gereklidir ve yalnızca bir operatör olması gerekir", diye açıklıyor. Bükme cihazı soldan sağa serbestçe hareket ettirilebilir.
Motor, kodlayıcı ve sensör kablolarının yanı sıra topraklama kablolarını makinenin yanında güvenli bir şekilde yönlendirmek için, makine takımı üreticisi, yalnızca montaj kolaylığı ve kabloların minimum bükülme yarıçapları ile ilgili gereksinimleri karşılamakla kalmayan uygun bir tedarik çözümü arıyordu. Çözüm aynı zamanda olabildiğince kompakt olmasının yanı sıra çok sayıda kabloyu da taşıyabilmeliydi.

Çözüm

TRUMPF, bükme cihazı hareket ettirildiğinde bahsi geçen motor, kodlayıcı ve sensör kablolarının yanı sıra  topraklama kablosunu makinenin yanında güvenli bir şekilde hareket ettirmek için artık igus hareketli kablo kanallarına güveniyor. TruBend Series 5000 için, makine takımı üreticisi kablo kanallarını standart çapraz çubuklar yerine üst üste binen kapaklar kullanarak R 4.1L serisinden kapalı borular olarak besler. Açık E4.1L versiyonunda olduğu gibi, kapaklar yine de her iki uçtan açılabilir ve 115 derece yukarı doğru döndürülebilir, bu da montaj süresinden ve maliyetten tasarruf sağlar. Gerekirse tamamen çıkarılabilir, tekrar takılabilir ve sadece bastırarak kapatılabilirler.
Enerji tüpleri başlangıçta hareketli kablo kanalını talaşa dayanıklı bir versiyonu olarak geliştirilmiştir. Ancak bu özel uygulamada TRUMPF, yalnızca optik nedenlerle kapalı versiyonu istemiştir.  Makine üreticisi için diğer önemli faktörler, sadece montaj kolaylığı ve hareketli kablo kanallarının küçük bükülme yarıçapları değil, aynı zamanda mümkün olan en küçük dış yükseklik ile birlikte maksimum dolum hacmidir. Ağır işlerde kullanılan hareketli kablo kanalı E4.1 ile karşılaştırıldığında, E4.1L kullanılarak önemli miktarda kütle tasarrufu sağlanabilir, böylece aynı e-tüpler yaklaşık yüzde 30 daha hafif olmuş olur. Bu sadece kullanıcıların tahrik gücünden tasarruf etmelerini sağlamaz. Aynı zamanda belirli bir alana daha fazla kablo ve hortum yerleştirmek de mümkün olur.
Ancak, kablo kanalı bağlantılarının patentli iç içe geçmeli alttan kesme tasarımı ve geniş yüzeyli çift durdurma kolları E4.1'den gelmiştir. Bu tasarım özellikleri yüksek mukavemet sağlar ve ayrıca daha büyük desteklenmeyen uzunluklara izin verir. Kapama kirişi yüzeylerindeki bir fren vasıtasıyla, yuvarlanma gürültüsü de en aza indirilir, bu da kablo kanalının çok sessiz çalışmasını sağlar.

"TRUMPF için 25 yıldır çalışıyorum ve igus kablo kanallarını kullanmadığımız bir dönem olduğunu hatırlayamıyorum. " "
 
Volkmar Schmidt, TRUMPF Maschinen Avusturya Teknik Satın Alma Müdürü
Hareketli Kablo Kanalı Bükme cihazının iç işleyişine bakış: igus hareketli kablo kanallarında motor, kodlayıcı ve sensör kablolarının yanı sıra bir topraklama kablosu yönlendirilir ve her parçası Linz tesisinde üretilen bükme aletini besler.
Müşterilerle fotoğraf Yıllarca igus ürünlerinden ve hizmetlerinden yararlanma. TRUMPF Maschinen Avusturya Teknik Satın Alma Müdürü Volkmar Schmidt (solda) igus Avusturya Teknik Satış Danışmanı Elvis Kaufmann ile birlikte (sağda).

Belirleyici: Güvenilir ürünler ve hızlı servisin iyi bir karışımı

Bükme cihazı uygulamasında, bükme aletinin hareketi manuel olduğu ve çok dinamik olmadığı için mekanik yük ihmal edilebilir. Volkmar Schmidt, "Ancak bizim için daha da önemli olan, tüm kabloların ayrı bölmelere güvenli bir şekilde döşenebilmesi için kablo kanalının içten ayrılmasıdır", diye vurguluyor. "Burada, igus ile son derece iyi çalışan uzman saha danışmanlığı devreye giriyor. Daha küçük görevler için kablo kanalının tasarımını çevrimiçi olarak kendimiz gerçekleştiriyoruz. Ancak daha karmaşık tasarımlar veya prototipler için kişisel destek bizim için önemli, böylece doğru yolda olduğumuzdan emin olabiliriz. "
 
TRUMPF'de neredeyse hiç igus hareketli kablo kanalı stokta tutulmuyor; kural olarak şirket, üretimden bir ila iki gün önce sipariş veriyor, bunun üzerine kablo kanalları doğrudan Köln'deki merkezden doğru uzunlukta tedarik ediliyor. Sunulan iyi hizmete güvenebilmek TRUMPF için son derece önemli. Volkmar Schmidt, "TRUMPF için 25 yıldır çalışıyorum ve igus kablo kanallarını kullanmadığımız bir dönem olduğunu hatırlayamıyorum" diyor. Önümüzdeki 25 yıl boyunca işbirliğinin devam etmesi için sağlam bir temel.

Danışma

Sorularınızı şahsen yanıtlamaktan mutluluk duyarım

Photo
Ahmet Demir

Bursa/Eskişehir Bölge Müdürü
Kablo Kanalları ve Kablolar

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.