Takım tezgahı sektörü için modern uygulamalar

Burada igus® ürünlerinin kullanıldığı takım tezgahları ile ilgili uygulama örneklerine bir genel bakışa ulaşabilirsiniz

Takım tezgahlarında talaşa karşı dayanıklı RX kablo borusu uygulamaları

RX kablo boruları/son derece dayanıklı ve talaş itici

Talaşlı uygulamalarda enerji besleme sistemleri için sorun çözücü

Drilling and milling machine: sealed energy supply for use with dirt and oil

The manufacturer relies on the very thick RX-tube for supply so that the performance data of the universal machine for milling and drilling remains correct in the long run.

Takım tezgahlarında 3D triflex® R Hareketli Kablo Kanalı uygulamaları

Robot uygulamaları için triflex® R

Özellikle çok eksenli uygulamalar için zorlu ortamlarda kullanıma uygun

Project ADVOCUT

Design of a machine tool with highly integrated mechatronic milling module.

Wood milling machine

This machine works the decorative edge of wooden boards.

Takım tezgahlarında döner enerji beslemesi RBR ve döndürme uygulamaları

RBR ile dairesel hareket

Dairesel hareketler çeşitli Hareketli Kablo Kanalo çözümleri ile uygulanabilir

twisterband ile döndürme uygulamaları

7.000° ve daha yüksek yatay döndürme hareketi ve dikey montaj konumunda 3.000°'ye kadar döndürme açısı

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Woodworking

Flexible machining of wooden materials with rotations around the own axis for up to 1440 degrees.

Takım tezgahlarında E4 Hareketli Kablo Kanalı uygulamaları

Standart Hareketli Kablo Kanalı yapım kiti

neredeyse her uygulamaya uygun - 4 parçalı

Yüksek ağırlıklar için E4.1 Serisi uygulamaları

Wood industry

The igus® preassembled energy chains create a lasting, low-wear connection to the tools.

Lathe and grinder with durable energy chains

Top condition even after 9 years - Preassembled energy supply systems for precision machines working under tough environmental conditions

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

Reliable energy supply system in a gear grinder in a tight installation space

This application showed that a vertical stroke of more than one metre and a swivellingrange of 270° can be implemented in the limited installation space of the grinding headin a gear-grinding machine.

High-temperature energy tube as an energy supply system in a CNC machining centre

Resistant to temperature and chemicals, the e-tubes withstand the ubiquitous flying chips, for example. They ensure flawless machine tool operation.

Unsupported energy chain in the horizontal lathe's chip area

Lathes of up to 20m also result in particularly long travels. A guidelok energy supply system is used here.

Takım tezgahlarında E2 hareketli kablo borusu uygulamaları

E2 R - talaş koruması ve son derece sorunsuz çalışma için iki parçalı hareketli kablo borusu

Hareketli kablo boruları sıcak talaş, kir ve tozun bulunduğu alanlarda kullanılabilir

Takım tezgahlarında E2/000 uygulamaları

Textile machines

Energy supply systems for knitting machines provide for quality and flexibility.

Tooling machine

Chip protection in tight work spaces in a machine tool.

Takım tezgahlarında E6 Hareketli Kablo Kanalı uygulamaları

Hareketli Kablo Kanalı E6 - dayanıklı, sessiz, düşük titreşimli temiz oda uyumlu

Quiet, low-vibration energy supply system for a dynamic machining centre

In this application, a two-spindle horizontal machining center was equipped with particularly silent and low-vibration energy supply systems.

Low-maintenance cable guidance in CNC grinding machines, encountering oil and chips

Neither accumulating grinding residues nor the oils used can impair energy supply to this Cinetic Landis machine tool.

Durable energy chains in cutting tools for continuous operation

Several plastic energy chains ensure cable guidance at high travel speeds and accelerations in Grenzebach Maschinenbau GmbH cutting machines.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Takım tezgahlarında readychain® demetlenmiş Hareketli Kablo Kanalı ve chainflex® kablo uygulamaları

readychain® Kablo kanalı içerisinde konnektör montajı yapılmış sonlandırlmış kablolar

chainflex® kablolar

Quickly installed energy chain in a Waldrich Coburg gantry milling machine

Pre-assembled energy supply systems for machine tool construction saved several weeks of assembly time in this application.

Special machine construction

Energy supply systems demonstrate their reliability even in particularly aggressive environmental conditions in special-purpose machinery construction.

Robust cable guidance for dynamic Bystronic laser cutting machines

Because of the extremely high demands on dynamics and the high lateral accelerations, the energy chain has to be stable, robust, and not too heavy.

Streetcar switches

The applied material repels chips with temperatures up to 850° C without leaving a trace.

iglidur® plastik kaymalı yatak ve takım tezgahı uygulamaları

Yüksek performanslı polimerlerden üretilmiş iglidur® kaymalı yataklar

Smooth running plastic plain bearings in machine tools from DMG

Deckel Maho Gildemeister (now DMG Mori) works with special plastic plain bearings with an almost constant coefficient of sliding friction for a long service life.

Sanding machine for wooden barrels: durable guide rails for grinding head

In this grinding machine for wooden barrels, our lubrication-free linear guides and plain bearings guarantee a long service life.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Moulding machine

This moulding machine is used to make hollow cast parts with the aid of the waxmelting process.

Takım tezgahlarında drylin® lineer yatak uygulamaları

drylin lineer kılavuzlar

Benzer dolaşımlı bilyeli yatak sistemlerinin aksine drylin® lineer yataklar kaydırmalı elemanlar üzerinde çalışır.

Compact energy chains in Alzmetall machining centres

For tight bend radii at high travel speeds, the GS series from Alzmetall, a machine manufacturer, uses our energy chains.

Concrete pipe cutter

Concrete cutting machine in extremely heavy-duty operation since three years free of maintenance.

Linear guides with no stick-slip effect for a CNC-controlled laser cutting system

This laser cutting system for private households was built to be affordable and low-maintenance. drylin linear guides on the X- and Y-axes.

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Takım tezgahlarında PRT döndürme halkası yatağı uygulamaları

iglidur® PRT - döndürme halkası yatağı

Wear-resistant spherical and linear bearings in Niles Simmons machine tools

Today, lightweight, robust, lubrication-free polymer bearings are installed in a wide variety of locations in Niles Simmons machine tools and machining centres.

Takım tezgahlarında igubal® küre yatak uygulamaları

igubal® Plastik küre yatak


Takım tezgahlarında xiros® bilyeli yatak uygulamaları

xiros® Bilyeli yataklar

Plastic ball bearing in guide rollers

The xiros® plastic ball bearings are cheaper by one-half than the previously used bearings in the cost comparison.

Roller bearing in deburring machine

Thanks to xiros, bi-annual maintenance is no longer necessary. Corrosion-free and lubrication-free.

drylin® kılavuz vida tahrik teknolojisi uygulamaları

drylin® kılavuz vida tahrik teknolojisi


Gerilim azaltma uygulamaları

Gerilim Azaltma Cihazları


Uygulama örneklerini ara


Takım tezgahı endüstri için uygulamalı okaraj test edilmiş uygulama örnekleri mi arıyorsunuz?
Buradan gerçekleştirilmiş müşteri uygulamalarına göz atabilir ve istediğiniz özelliklere göre filtreleyebilirsiniz.


Danışma

Sorularınızı şahsen yanıtlamaktan mutluluk duyarım

Photo
Ahmet Demir

Bursa/Eskişehir Bölge Müdürü
Kablo Kanalları ve Kablolar

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.