Tıp endüstrisinde kılavuz vida teknolojisi

Ücretsiz numune isteyin

Yağlama gerektirmeyen kılavuz vida somunları sayesinde daha fazla hijyen


Laboratuvarlarda kontaminasyon

Laboratuvarlarda istenmeyen kontaminasyonlardan nasıl kaçınılabilir?

Tıbbi teknolojide, metalik kılavuz vida somunları standart haline gelmeye devam etmektedir. Ancak, çoğunlukla sık bakım ve yağlama gerektirirler. Bu süreçte toz ve kir partikülleri kullanılan yağlayıcıya kolaylıkla yapışabilir. Bu da , kuru çalışan bir sisteme kıyasla önemli ölçüde kirlenmeye ve önemli ölçüde daha yüksek aşınmaya neden olur. Ayrıca, metalik kılavuz vida somunları nemli ortamlarda hızlı bir şekilde paslanabilir.
 
Yağlama ve bakım gerektirmeyen drylin kılavuz vida teknolojisi tıbbi teknolojide kullanılır ve birçok avantajı nedeniyle ikna edicidir.  Kesinlikle yağlama ve bakım gerektirmez ve ayrıca aşındırıcı ortamlarda sorunsuz kullanılabilir.  


igus kılavuz vida teknolojisi rehabilitasyon ekipmanlarında maliyetleri nasıl azaltabilir?

Metal kılavuz vida somunları, plastik muadillerine göre daha pahalıdır. Metal kılavuz vida somunlarınızı aynı bağlantı boyutları ile dryspin teknolojisi ile değiştirirseniz, %50,9'a kadar edinme maliyetlerinden tasarruf edebilirsiniz. [Link pagenr = "22934" title = "Testler"], aşınma oranının %25'e kadar düştüğünü ve kullanım ömrünün %30 oranında arttığını ortaya çıkarmıştır.
Rehabilitasyon ekipmanında maliyetleri azaltın

Tıbbi uygulamanızın teknolojisini nasıl iyileştireceğiniz ve aynı zamanda maliyetleri nasıl azaltacağınız hakkında daha fazla bilgi edinin:

Laboratuvar teknolojisinde kılavuz vidalar Maliyetleri azaltın 
► Metalik kayan dişli somunlardan %50,9'a kadar daha uygun maliyetli
► Benzer plastik dişli somunlara kıyasla % 69'a kadar
►% 50'ye kadar bilyalı vida dişli sistemlere kıyasla*
 
*Çarpık diş profili nedeniyle, kılavuz vida ve somun aynı diş boyutu için bile her zaman değiştirilmelidir
 

Medikal teknolojiye yönelik ürünler

dryspin® kılavuz vida teknolojisi

Kılavuz vida somunları

Kılavuz vida somunları

► Altı farklı malzemede mevcuttur
► Çok farklı tasarımlar        
► Maliyetlerde %50,9'a kadar tasarruf edin
Çevrimiçi mağazaya gidin
Kılavuz vidalar

Kılavuz vidalar

► Dört farklı malzeme
► Yüksek helisli, trapezoid ve metrik dişler
► %30'a kadar daha uzun hizmet ömrü
Çevrimiçi mağazaya gidin
Aksesuarlar

Özel şekiller & aksesuarlar

► Her uygulama için özel tasarımlar
► Kılavuz vida somunları ve kılavuz vidalar için aksesuarlar
► Uzmanlarımız size şahsen danışmanlık yapmaktan mutluluk duyacaktır
Çevrimiçi mağazaya gidin

İstenmeyen eksenel boşluk olduğunda ne yapmalısınız?

Kılavuz vida somunlarımız boşluğu azaltır

İstenmeyen eksenel boşluğu azaltmak için doğru malzeme seçimine ek olarak, bir ön gerdirme mekanizmasının etkili bir önlem olduğu kanıtlanmıştır. dryspin® yüksek sarmal dişler ve trapez dişler için ön gerdirmeli üç model vardır:
 
 ► Sıfır boşluklu kılavuz vida somunları
 ► Düşük boşluklu kılavuz vida somunları
 ► AB kılavuz vida somunları
 
Burada eksenel boşluğu azaltın

Teknolojinizi geliştirin
 Teknolojinizi geliştirin


%25 daha az aşınma


Kılavuz vida teknolojimiz test laboratuvarında ikna ediyor

1.4301 paslanmaz çelikten üretilmiş 10x3 ebatlı ürün için aşınma testinin değerlendirilmesi,  rekabete  göre ve trapez diş Tr10x3 ile karşılaştırıldığında dryspin vida dişi Ds10x3'ün %25'e kadar daha düşük aşınma oranı, %25'e kadar daha uzun kullanım ömrü sunduğunu ve daha fazla verimlilik sağlayabildiğini göstermiştir.
 
Test sonuçlarına gidin


 
%30 daha uzun kullanım ömrü


Eşsiz dryspin teknolojisi sayesinde

Tek tek dryspin dişleri arasındaki daha büyük boşluklar, dişlerde tribolojik olarak optimize edilmiş polimerin daha yüksek bir payına (faktör 1.3) neden olur. Daha fazla aşınmaya dayanıklı malzeme ve daha yüksek verimlilik, yüksek sarmal dişlere kıyasla beş kat daha uzun hizmet ömrüne sahiptir.
 
dryspin teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin

Yağlama gerektirmez


%100 yağlama ve bakım gerektirmez


Hijyene duyarlı alanlar için idealdir

Laboratuvar ekipmanı ve hastane cihazlarından rehabilitasyon sistemlerine kadar - kılavuz vidalı tahriklerin yağlama ve bakım gerektirmemesi, neredeyse tüm tıbbi alanlarda kullanıma olanak tanır. Tribolojik olarak optimize edilmiş iglidur yüksek performanslı polimerler kullanılarak, toz ve kir kurşun vida tahrikine bulaşmaz . dryspin teknolojisi nemli ortamlarda da bir adım öndedir: korozyona %100 dayanıklıdır. Bu nedenle, tüm uygulama boyunca sorunsuz bir çalışma garanti edilir. Bakım gerektirmeyen kuru çalışmayı dryspin kılavuz vida teknolojisi çevrimiçi mağazasında keşfedin.


Sessiz, & titreşimsiz

Hastalarla ilgilenirken önemli faktörler

Hastaneler, ameliyathaneler veya laboratuvarlar gibi tıbbi tesislerin özellikle sessiz olması gerekir. Bu nedenle, uygulamalara dahil edilen bileşenlerin sessiz çalışması gerekir. Burada da dryspin teknolojisi, , geleneksel metal kılavuz vidalı tahriklere mükemmel bir alternatif olduğunu kanıtlamıştır. Yuvarlak diş geometrisi sayesinde, kılavuz vida ve somun arasındaki temas alanı azalır. Bu da, dryspin kılavuz vida sürücülerinin yüksek yük altında bile neredeyse hiç titreşim olmadan, sessiz bir şekilde çalıştığı anlamına gelir.  Çevrimiçi mağazamızda çeşitli farklı şekil ve boyutlarda kılavuz vida sürücüleri bulabilirsiniz.  
 
Titreşim sönümleme ile sessiz çalışma
Maliyetlerinizi azaltın
Maliyetinizi azaltın


%50.9 daha düşük maliyet


Tıbbi uygulamalar, temiz oda uygunluğu, ortam direnci vb. gibi yüksek gereksinimleri karşılamalıdır. Bu nedenle, gerekli küçük parçaların maliyetleri yüksektir.
 
dryspin teknolojisi, herhangi bir fiyat karşılaştırmasında ikna edicidir. Sadece metalik muadiline göre çeşitli teknik avantajları nedeniyle ön plana çıkmakla kalmaz, aynı zamanda %50.9 oranında daha uygun maliyetlidir.
dryspin kılavuz vidalı sürücüleriyle maliyeti düşürün


Müşteriye özel tasarımlar çevrimiçi olarak yapılandırılabilir


 Uzman,  mühendislerin uygulamaları için doğru kılavuz vida sistemi parçasını bulmalarına hızla yardımcı olmakta ve ayrıca hizmet ömrünü hesaplayabilmektedir.

Yapılandırıcı, mühendislerin doğru kılavuz vidayı hızlı bir şekilde bulmasına ve pimleri her iki taraftan işlemesine olanak tanır. Uygulama, konfigürasyonun boyutlandırılmış bir çizimini oluşturur.  
Mühendisin takım çantasına gidin

Ücretsiz dryspin® numunesi

Bir bakışta tıp teknolojisi için en önemli bilgileri içeren kendi kılavuz vida sürücünüz:
 
► Yağlama ve bakım gerektirmez
► Daha yüksek verimlilik ve daha uzun kullanım ömrü 
►  Ortama dayanıklı
►  Yuvarlak diş geometrisi sayesinde sessiz, titreşimsiz çalışma
► Çevrimiçi hesaplanabilir kullanım ömrü
Buradan numune sipariş edin

Müşterilerimizin
tıbbi teknoloji alanındaki uygulama örnekleri


Şimdi online olarak sipariş verebilirsiniz:

Online mağaza
Çevrimiçi mağazaya gidin


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.