Elektrokaplama teknolojisi
 
Şimdi uzman desteği talep edin

Elektrokaplama için kimyasallara dayanıklı enerji besleme sistemi


Elektrokaplama tesislerinde kurulu bileşenlere talep son derece yüksek. Elektrokaplama işleminde, elektrokimyasal banyolarda, enerji besleme sistemlerinin ve yanlarındaki kabloların dayanması gereken güçlü kimyasallar kullanılmaktadır. Çelik hareketli kablo kanallarının sınırlarına ulaştığı her yerde, plastik hareketli kablo kanalları avantajlarını gösterir. Hareketli kablo kanalları  kimyasallara ve korozyona karşı dayanıklıdır, hafiftir ve uygun maliyetlidir, optimize kayma özellikleri sayesinde, uzun kullanım ömrüne sahiptir ve bakım gerektirmez.  Hareketli kablo kanalında kablolar da bu zorlu ortama dayanmalıdır. Size özellikle elektrokaplama tesisleri için geliştirilen çözümleri göstereceğiz.

Hareketli kablo kanalları ve kılavuz oluk sistemleri

Her kimyasal için doğru malzeme. igumid EG+ malzemesinden yapılmış hareketli kablo kanalları ve kılavuz oluk sistemleri kimyasallara ve korozyona karşı dayanıklıdır.  304 ve 316 dereceleri gibi geleneksel paslanmaz çeliklerden yapılan sistemlere göre daha uygun maliyetlidirler. Uygulama alanına bağlı olarak, aluminyum kılavuz oluklar da yeterli olabilir.
Hareketli kablo kanalı mağazasına gidebilirsiniz

Esnek kablolar

Elektrokaplama teknolojisindeki uygulamalar için kimyasallara ve aşınmaya dayanıklılığa sahip sağlam chainflex kabloları öneriyoruz. 4 yıl garanti ile

 
Kablo mağazasına gidin

Kuruluma hazır enerji besleme sistemleri

Bağlanmaya hazır hareketli readychain enerji besleme sistemimizle montaj işçiliğini en aza indirebilir, montaj süresinden tasarruf edebilir ve makinenin atıl kaldığı süreyi azaltabilirsiniz.
readychain kablo demetlemeye gidin

Kestirimci bakım

İsteğe bağlı olarak kestirimci bakım kullanılmasını tavsiye ederiz. Bu, tesisinizin bakım aralıklarını uzatmanıza, maliyetlerden tasarruf etmenize ve arıza veya atıl süre maliyetlerini azaltmanıza olanak tanır.
Kestirimci bakıma gidin.


Hareketli plastikler alanında 55 yıllık tecrübe

Uygulamaların neye ihtiyaç duyduğunu ve müşterilerin ne istediğini biliyoruz. Ürünlerimizi ve özelliklerini tanıyoruz.
Ve size tesisinizin performansını artırmak ve  maliyetleri düşürmek için bunlardan nasıl yararlanabileceğinizi gösteriyoruz .
 


Teknolojinizi geliştirin  
Teknolojinizi geliştirn
 

Kimyasallara dayanıklı
 

... optimize edilmiş igumid EG + malzemesi ile

igumid EG+ malzemesi, yüksek yoğunluk ve çok düşük toplam nem emilimi ile karakterize edilir. Bu, elektro kaplama işlemlerinde kullanılanlar gibi sert kimyasallara karşı artan bir direnç sunar. igumid EG+ ve igus hareketli kablo kanallarından yapılan igus kılavuz oluklar -0°C ila +100°C sıcaklıklar arasında kullanılabilir. Materyal halojen ve silikon içermez ve RoHS'e uygundur.
 
Kimyasal etkilere karşı koruma için geleneksel olarak kılavuz oluk malzemesi olarak kullanılan 304 veya 316 kalite gibi pahalı paslanmaz çelikler artık gerekli değildir.
 

İyileştirilmiş montaj

 

... yeni kilitleme prensibiyle


Kullanımı ve montajı kolay olan oluk, çok kısa sürede kurulabilir. Bu da bakım mühendisleri için daha az montaj işi anlamına gelir. İgus tarafından yapılan bir test kurulumu sırasında montajcılar, basit montaj tasarımı sayesinde 30 metrelik bir oluğu 3 dakikadan daha kısa sürede kurabilmiştir.
 
Yan plakalar elle birleştirilir ve herhangi bir alet olmadan kilitlenir. Özellikle sistem için tasarlanmış kenetleme mekanizması güvenli ve sağlam kalmasını sağlar. Hızlı montaj sayesinde, montaj süresi ve maliyetleri büyük ölçüde azaltılabilir.
 
 

Hafif olması kullanımı kolaylaştırır ve maliyetleri düşürür

 

... igumid EG+ malzemesinden yapılmış guidelite plus ile

Ağırlık faktörü: 1 metre guidelite Plus EG yalnızca 1.8 kg ve 1 metre paslanmaz çelik oluk ise 7.5 kg'dır. Plastik kullanımı ile ağır metal kılavuz oluklar geçmişte kaldı. Metalik kılavuz oluklar, satın alma, montaj ve bakım açısından korozyona karşı hassastır ve pahalıdır.
 
Tribo-polimerler, sorunsuz çalışması ve korozyona dayanıklılığı ile karakterize edilen zorlu ortamlar için çok daha hafif bir kılavuz oluğu tasarlamayı mümkün kılmıştır. Potansiyel ağırlık tasarrufu, tasarımda, işletimde ve satın alımda anında karşılığını verir.
 

%100 güvenlik ve bakım göstergesi


... akıllı plastiklerle 


Bu bileşenler, tesis güvenilirliğini ve planlama güvenliğini sağlar. Enerji besleme sistemindeki bir bileşenin yıpranması ya da hasar görmesi halinde, sensörler bunu tespit eder ve sinyal verir veya sistemi pahalıya mal olacak şekilde hasar görmesini önlemek açısından tedbir amaçlı olarak kapatır. Ayrıca, sensörler bakımın gerekli olup olmadığını ve ne zaman gerekli olduğunu her zaman bilmeniz için bireysel bileşenler için kestirimci bir bakım tavsiyesi oluşturur. Bu da zaman ve paradan tasarruf etmenizi sağlar.
 
Maliyetinizi azaltın  
Maliyetinizi azaltın

Satın alma maliyeti %58'e kadar azaltın


...paslanmz çelik kılavuz oluğa kıyasla

Metalden yapılmış kılavuz sistemlerinin bilinen zayıf yönleri vardır: korozyon, karmaşık montaj, yüksek ağırlık ve maliyet.   Guidelite-plus-EG kılavuz oluk malzemesi yüksek kimyasal dayanıklılık sağlar, bu sayede elektrokaplama ve gübre üretiminde kullanımı idealdir. Hafif ve modüler tasarımları sayesinde montaj önemli ölçüde basitleştirilmiştir.
 

Tek damarlı kabloların bulunduğu motor sağlar

Satın alma maliyetlerini %35'e kadar düşürün


... dayanıklı chainflex kablolar ile 

Çeşitli alanlarda ve uygulamalarda, motorlara yönelik tekli damarların kullanımı, PE koruyucu iletken de dahil olmak üzere eksiksiz bir kablo paketi olarak satın alınabilmeleri sebebiyle satın almada ciddi maliyet tasarrufu sağlamıştır. Bu da, örneğin, sağlam 4 damarlı bir CF35.UL motor kablosuna kıyasla %35'e kadar daha uygun maliyet anlamına gelir.
 
Ayrıca, daha küçük montaj alanlarında ayrı damarlı kabloların  kullanılabilmesi aynı zamanda tüm hareketli kablo kanalı sisteminin mekanik tasarımı için de faydalı olması sebebiyle kabloların kullanım ömründe artış sağlayabilir.
 

%95 daha az demetleme süresi


... montaja hazır enerji beslemesi ile

Elektrokaplama tesislerinde kurulu enerji besleme sistemleri zorlu ortamlara dayanmak zorundadır. Doğru malzemeleri seçmek ve ayrı bileşenlerin birbiriyle uyumlu olmasını sağlamak önemlidir.
 
Bu, önceden monte edilmiş readychain enerji besleme sistemlerinin öneminin anlaşıldığı noktadır. Özellikle önemli çevresel koşullar için tasarlanır ve sahada hızlı ve kolayca monte edilirler. Bu şekilde, montaj maliyetleri ve süresi önemli ölçüde azaltılabilir.
 
Dayanıklı  
Dayanıklı

Hareketli kablo kanalı sistemleri kendisini dünya çapında binlerce uygulamada kanıtlamıştır ►Detaylı bilgi edinin

Sürdürülebilirlik  
Sürdürülebilirlik

Evet, plastik hareketli kablo kanalları geri dönüşüme uygundur

Hareketli kablo kanallarının sürdürülebilirliği

Elinizdeki hareketli kablo kanalının, hangi üreticiden olursa olsun,
yeniden kullanılabilir granül malzeme elde edilebilmesi için
igus chainge Geri Dönüşüm Programı ile işlenmesini sağlayabilirsiniz.

Nasıl olduğuna göz atın ►
 


Size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız

Elektrokaplama için enerji besleme sistemlerinin avantajları hakkında detaylı bilgi edinin. Birlikte uygulamanız için maliyetleri düşüren ve teknolojiyi geliştiren bir çözüm geliştireceğiz. Sorunuz varsa, size danışmanlık sunmaktan memnuniyet duyarım.
 
Mesajınızı sabırsızlıkla bekliyorum!
Buradan uzman desteği talep edin


"Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" ve "yes" terimleri, igus® GmbH/ Köln'ün Federal Almanya Cumhuriyeti'nde ve bazı yabancı ülkelerde yasal olarak korunan ticari markalarıdır. Bu liste, igus GmbH'nin veya igus'un bağlı şirketlerinin Almanya, Avrupa Birliği, ABD ve/veya diğer ülkeler veya yargı bölgelerinde korunan ticari markalarının (örn. bekleyen ticari marka başvuruları veya tescilli ticari markalar) kapsamlı olmayan bir listesidir.

igus® GmbH, Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber şirketlerinin ve bu web sitesinde adı geçen diğer tüm tahrik üreticilerine ait hiçbir ürünün satışını yapmadığını ifade etmektedir. igus® tarafından sunulan ürünler, igus® GmbH'nin ürünleridir.